结果:找到"HiRes 播放器",相关内容1000条
  • 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
  • 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
  • N9305语音芯片在充电桩上的应用
  • 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布数据,截至2021年12月底,全国充电基础设施累计数量为261.7万台。其中,公共充电桩数量为114.7万台,较2020年增加34.0万台;随车配建私人充电桩数量激增,累计保有量达147.0万台,同比增长68.19%。汽车充电桩语音方案设计需求:1、目前市面上的充电桩都带有报警装置或者是蜂鸣部件,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者充电桩目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。充电桩不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正的做到为客户服务。N9305MP3音乐芯片在充电桩的语音方案:一个附带好的语音提示芯片的产品...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-08-22 14:57:00
  • 语音播放芯片在燃气报警器上的运用——NV020C-SOP8语音ic
  • 天然气作为新时代的清洁能源,它更环保,安全系数也更高。可是近些年天然气频繁泄漏爆炸,如2021年湖北十堰“6·13”爆炸事故的发生,造成了非常惨痛的人身伤害、财产损失。为了使燃气更好地造福于民、造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的事故,安装燃气报警器无疑是广大家庭及工商业燃气用户的明智之举。NV020C-SOP8芯片燃气报警器语音方案:燃气报警器内置NV020C-SOP8语音芯片后,可提示燃气浓度来提高人们的警惕性,能及时的作出防范意识,并且在当燃气报警器电池没电后也会作出相应的提示,其中的语音内容可做中文及英文。NV020C-SOP8芯片燃气报警器语音方案NV020C-SOP8是一...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 报警语音芯片 报警语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-12 10:55:00
  • VS23S0404MbitS-RAMHiRes录音机方案
  • 子插件板包含:VS23S0404MbitS-RAM1.77英寸液晶屏带一个按钮和四个可点击的旋转控制器视频输出AKMAK572096kHz24位I2SADC将VS1005音频输入扩展到5个通道软件:安装了VS1005Hires录音器应用程序:可录制立体声或4个通道高达96kHz24位未压缩PCM到SD卡最大测试SD卡容量256GB使用VS23S040作为4Mbit音频缓冲区图形用户界面使用stdaudiooin,可以配置VS1005自带ADC或外部ADC使用VS1005自带ADC动态范围98dB(A)可以将音频拆分为多个2GB文件作为长时间录音,且零样本损失,克服FAT32文件大小限制使用2...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: HiRes 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-11-11 14:25:00
  • VS1005HiRes录音机
  • 子插件板包含:VS23S0404MbitS-RAM1.77英寸液晶屏带一个按钮和四个可点击的旋转控制器视频输出AKMAK572096kHz24位I2SADC将VS1005音频输入扩展到5个通道软件:安装了VS1005Hires录音器应用程序:可录制立体声或4个通道高达96kHz24位未压缩PCM到SD卡最大测试SD卡容量256GB使用VS23S040作为4Mbit音频缓冲区图形用户界面使用stdaudiooin,可以配置VS1005自带ADC或外部ADC使用VS1005自带ADC动态范围98dB(A)可以将音频拆分为多个2GB文件作为长时间录音,且零样本损失,克服FAT32文件大小限制使用2...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: HiRes 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-10-13 12:30:00
  • B站直播通知-实战项目第十三讲-待机电流低至1.1uA
  • 6月6日晚上21:00,直播STC15单片机实战项目软件开发第十三讲-待机电流低至1.1uA。B站直播地址->http://live.bilibili.com/21988510文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/3KyU9fDCORxkyQxq_6IRCw低功耗牵涉到软硬件设计,直播时,会详细的讲解设计思路,硬件设计,软件设计,端口配置等,可以提前预习原理图,软件代码等。欢迎凑热闹。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 直 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-06 09:28:00
  • 自制语音模块
  • 一个项目,要语音播放,买了现成的语音模块,但是读数字,比如一百三十七点六时,每个音频之间都会出现停顿。为了实现数字连读时,数字之间没有停顿,自制了一个语音播放模块,已量产。STC15W408AS+25Q16+数字电位器芯+功放芯片
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STC 语音模块 音频 语音 发帖人:Semco 发帖时间:2019-12-03 20:15:00
  • AT2401C与RFX401C兼容性技术参考规格书
  • 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZigBee,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: PA,功 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-24 17:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: